我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LUCMT**控制单元与LUTM**控制底座时,控制单元是否需要单独供电?
问题描述:
LUCMT**控制单元与LUTM**控制底座时,控制单元是否需要单独供电?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

不需要,LUCMT**控制单元上的24V端子是密封的,控制单元直接从LUTM**控制底座上取DC24V电源。