问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X的移动电源有两个输出端口,用哪一个给控制单元供电?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ MicX的移动电源有两个输出端口:一个是DC 5V 2.4A,另一个是DC 5V 1A。两个输出端口均可以给MicX控制单元供电。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ MicX的移动电源有两个输出端口:一个是DC 5V 2.4A,另一个是DC 5V 1A。两个输出端口均可以给MicX控制单元供电。
是否有帮助?