我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340,ATV630,ATV930变频器安装手册中的强制冷却区域和自然冷却区域有什么区别?

问题描述:
ATV340,ATV630,ATV930变频器安装手册种的强制冷却区域和自然冷却区域有什么区别?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

在ATV340,ATV630ATV930安装手册中,如图1在损耗功率中有强制冷却区域和自然冷却区域。

主要是因为ATV340,ATV630ATV930可以加齐平安装套件齐平安装。

安装后见下图图2变频器①,②部分安装在柜外,计算机柜内风扇散热需求时,不用考虑在内。

如果将变频器安装在标准机箱中,则热损耗是两个值之和。

图1

图2