我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ MicrologicX脱扣单元如何进行蓝牙连接?

问题描述:
MTZ MicrologicX脱扣单元如何进行蓝牙连接?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、首先要激活MicrologicX控制单元的蓝牙功能:点击MicrologicX脱扣单元正面的蓝牙按钮,点亮蓝牙LED灯;如果无法点亮蓝牙LED灯,且屏幕显示打开错误(蓝牙已禁止),这时需要进入 配置-通信 子菜单,开启蓝牙功能(Bluetooth)。

2、开启手机蓝牙功能。

3、在手机中安装MTZ app,并打开app,选择蓝牙连接方式,然后进入查找设备界面,查询到设备后点击连接,这时需要输入匹配码,从MicrologicX液晶屏中获取蓝牙匹配码并填写,之后完成连接,此时蓝牙LED闪烁。