ATV630、ATV930变频器可以通过面板控制正反转运行吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器可以通过面板控制正反转运行吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器面板没有FWD/REV键,但是把完整设置-命令与给定值-反转禁用设置为否,即可通过面板给定正负频率实现正反转控制。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?