我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何连接SoMove V2.6软件与ATV630变频器?

问题描述:
如何连接SoMove V2.6软件与ATV630变频器。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; SoMove

解决方法:

本视频介绍了SoMove软件与ATV630变频器的的连接方法,包括Modbus RTU串行链路和以太网两种通讯方式的连接。

如果采用串口连接,电脑通过USB转485编程电缆连接变频器后,在SoMove软件中选择“Modbus 串行”,然后在“高级设置”中配置串口信息,配置完成后开始“扫描网络”,扫描到ATV630变频器后即可连接至该变频器。

如果采用以太网连接,电脑通过普通以太网线连接变频器的以太网口,设置变频器和电脑的IP地址在同一网段,IP分配模式为固定,并重新上电,在Somove软件中有“Modbus TCP”、“Modbus IPV6”、“远程网关”三个选项可供以太网连接,选择其中一种连接方式后,在“高级设置”中做相关设置,然后开始“扫描网络”,扫描到ATV630变频器后即可连接至该变频器。