我们今天能为您提供什么帮助?

Video:通过SoMove 软件调试ATV630变频器。

问题描述:
通过SoMove 软件调试ATV630变频器。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; SoMove

解决方法:

本视频介绍了通过SoMove软件调试ATV630变频器的相关操作。

首先介绍了SoMove软件的“我的设备”、“我的控制板”、“参数列表”、“参数布局”、“诊断”、“显示器”、“示波器”7个主要操作界面的功能,然后演示如何在线修改参数并同步至变频器,以及参数的上载与下载操作。