我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用Modscan32软件控制ATV630变频器运行?

问题描述:
如何使用Modbus软件控制ATV630变频器运行?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍了如何使用Modscan32软件控制ATV630变频器运行,包括Modbus RTU串行链路和Modbus TCP两种通讯方式。

如果采用串口连接,首先配置变频器串口参数,然后根据组合模式或IO模式来设置变频器给定及命令通道为modbus。用USB转485编程电缆连接电脑与ATV630变频器的Modbus通讯端口,打开Modscan软件,配置软件的连接com口参数、设备ID、起始寄存器地址、寄存器数量、寄存器类型等,正常连接后可以读取所需寄存器数值,并根据变频器当前所配置的组合模式或IO模式控制流程发送相应命令字和频率给定,即可正常控制变频器起停及调速。

如果采用Modbus TCP连接,首先配置变频器和电脑的IP地址在同一网段,并设置Modbus地址,作为Modbus TCP通讯的Unit ID,需与Modscan中Device ID一致,然后根据组合模式或IO模式来设置变频器给定及命令通道为嵌入式以太网。用网线连接电脑与ATV630变频器的以太网口,打开Modscan软件,配置软件的连接方式为“Remote Modbus TCP Server”,并设置IP地址为变频器IP地址,接下来发送频率及命令的方式与前述Modbus RTU通讯方式一致。