我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV320变频器恢复出厂设置如何操作?

问题描述:
ATV320变频器恢复出厂设置。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV320变频器恢复出厂设置的操作。

进入conf菜单,找到fcs菜单,进入fcs,先找到fry,然后按确定键进入,选中all再按一下确定键,然后在按一下esc键退出到fry顺时针旋转旋钮找到gfs,按确定键进入将gfs改为yes并按确定键2s即可恢复出厂设置。