我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用ATV320变频器的预设速度(多段速)功能?

问题描述:
如何使用ATV320变频器的预设速度(多段速)功能。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV320变频器预设速度功能。

首先说明了预设速度的数量与所需的数字输入个数的关系,然后以2个数字输入、4个预设速度为例讲解了设置方法。找到conf-full-fun,进入pss菜单,将ps2设置为DI3,ps4设置为DI4,菜单中接下来我们可以看到sp2、sp3、sp4的默认值,可以根据需要修改为所需频率。并解释了数字输入不同状态组合所对应的速度值。