Video:ATV320变频器外接PTC传感器如何接线和进行参数设置?
问题描述:
ATV320变频器外接PTC传感器接线和进行参数设置。所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
本视频介绍了ATV320变频器与PTC的接线方法和变频器参数设置。
ATV320变频器标配6路逻辑输入,其中DI6对COM可通过SW2配置为PTC,将SW2拨码开关打到下端,此时DI6被配置为PTC功能。 接线时将PTC传感器的端子1接入变频器的COM端子,PTC传感器端子2端接入DI6端子,参数设置如下:按导航键进入旋转找到CONF进入找到full,进入并找到FLT,进入并找到PTC,进入并找到PTCL,将PTCL改为RS,为运行时监控。
是否有帮助?