我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV320变频器面板如何设置以及菜单结构类型是什么?

问题描述:
ATV320变频器面板如何设置以及菜单结构类型介绍。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV320变频器参数结构和面板的设置。

ATV320变频器面板有ESC键和旋转确认键。ATV320变频器有给定模式REF-、监视模式MON-、配置模式CONF-。通过试验介绍了怎么查看查看DI数字输入的状态。具体操作如下:按旋转确认键找到给定菜单REF-, 顺时针旋转确认导航键,找到监视模式菜单MON-确认,顺时针旋转找到输入输出映像菜单ION-,顺时针旋转找到逻辑输入LI1 至LI6 的状态菜单LIS1-并进入,显示栏下端显示为六个1,从左到右依次表示六个逻辑输入端子的状态,1在下端时表示为状态0,1在上端时表示为状态1。 当DI1闭合时我们可以看到最左侧的状态1由下端跳转到上端,此时表示DI1有信号输入。