Video:ATV320变频器如何进行电机参数设置和自整定?
问题描述:
ATV320变频器如何进行电机参数设置和自整定。所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
本视频介绍了ATV320变频器电机参数设置和自整定。
按导航键进入变频器主菜单;滑动导航键至配置模式CONF进入,找到全部FULL进入,旋转找到DRC-进入,根据电机铭牌,设置电机参数。自整定设置的操作如下:在自整定之前,可以在“自动调整状态”TUS中查看自整定的状态,当前为未完成。 滑动导航键找到tun进入改为YES,按确认键2S ,此时自整定开始。自整定可能持续几秒,不得中断该过程, 可以在“自动调整状态”TUS中查看自整定的状态,为已完成。
是否有帮助?