我们今天能为您提供什么帮助?

Video:用Modcan32控制ATV320变频器正转和反转?

问题描述:
用Modcan32控制ATV320变频器正转和反转。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本视频介绍modcan32软件在CIA402模式下如何控制ATV320变频器,modcan32软件在I/O模式下如何控制ATV320变频器,CIA402和Drivecom基础知识介绍,I/O模式基础知识介绍。