我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何进行ATV320变频器端子启动面板调速的设置?

问题描述:
如何进行ATV320变频器端子启动面板调速的设置。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV320变频器端子启动面板调速的设置。

ATV320变频器出厂默认设置为端子起停、AI1端子模拟量调速。 设置面板调速端子启停步骤如下: 按导航键进入变频器主菜单;滑动导航键至配置模式CONF进入,找到全部FULL进入,找到命令菜单CTL-进入。找到“控制模式”CHCF进入,包括组合通道SIN、隔离通道SEP、I/O配置、选择组合通道,表示命令通道跟随给定通道;选择隔离通道,表示独立的命令通道和给定通道,选择通讯控制起/停时,可以选择I/O配置,在此我们选择隔离通道。 按导航键找到FR1进入,将FR1改为A1V1,此时变频器为面板调速和端子启停。 给启动信号起动变频器,进入给定模式REF 菜单并进入,进入A1V1旋转按钮导航键可以直接调频,显示的给定值为高速频率的百分比,当高速频率为50HZ时,我们需要25HZ,需要将旋钮旋转到50%。