Video:如何处理ATV320外部故障EPF1?
问题描述:
ATV320外部故障EPF1处理方法。所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
本视频介绍了ATV320外部故障EPF1处理方法。
外部故障EPF1是通过参数设置的逻辑输入端子或者通讯控制字的某一位达到一定条件触发的故障,这个条件可以是高电平触发,也可以是低电平触发,这是由参数设置决定的。按下导航键,旋转导航键至CONF进入,FULL进入,旋转导航键至FLt进入,旋转导航至EtF进入,参数EtF是外部故障分配,参数Let是外部故障配置高电平还是低电平,触发参数EPL是定义外部故障时变频器的动作情况。
是否有帮助?