我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何使用ATV340变频器的操作面板和监视菜单的查找?

问题描述:
ATV340变频器的操作面板和监视菜单介绍。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

本视频介绍ATV340变频器控制面板的使用方法和监视菜单的查找。详细介绍了变频器控制面板上按键的作用和操作说明;ATV340变频器监视参数查找方法:按HOME进入变频器主菜单;滑动触控轮至第4个选项“4.显示器”; 按OK键进入,依次可以看到监视参数4.1至4.11参数组。