我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何设置ATV340变频器的电机参数和激活自整定?

问题描述:
ATV340变频器的电机参数和激活自整定。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

本视频介绍ATV340变频器的电机参数设置和激活自整定设置。

ATV340变频器的电机参数设置:滑动触控轮至第1个选项“1.简单起动”,点击OK键打开,找到“1.1简单起动”,再点击OK键,根据电机铭牌,分别在相应菜单进行设置。 激活自整定设置的操作方法:在自整定之前,可以在“1.1 简单起动”中找到“自整定状态”菜单,当前状态为“未整定”,滑动触控轮至“自整定”菜单,点击OK键,滑动触控轮“应用自整定”;若出现警告信息,再次点击OK键,自整定开始,屏幕左上角状态代码为TUN;自整定可能持续几秒,不得中断该过程,等待显示终端自动更改为“无动作”且左上角状态代码为RDY即可。