我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对ATV340变频器进行恢复出厂设置?

问题描述:
如何对ATV340变频器进行恢复出厂设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV340变频器恢复出厂设置的操作:

当变频器处于停机状态时,按下OK键,触摸触控轮至“7 文件管理”并进入,触摸触控轮至“7.2 出厂设置”并进入。触摸触控轮至“参数组选择”并进入,面板显示“全部”,按OK键确认,屏幕右下方的方块中出现对勾,然后按ESC键退回 “参数组选择”,触摸触控轮至“回工厂设置”并进入,屏幕中出显示警告信息,阅读警告信息后按OK键确认,即恢复至出厂设置。