我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何通过马达保护器的面板LTMCU设置参数?

问题描述:
通过马达保护器的面板LTMCU设置参数。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

本视频演示了如何通过面板LTMCU设置Tesys T马达保护器的基本参数,具体内容包括面板的使用说明,按键说明,显示屏显示信息的说明,通过按钮操作更改面板的语言,通过按钮操作设置电动机的参数,以及保护参数;并通过面板的按钮实现电机的启停,本地远程切换,故障复位等操作。