我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:RE48AMH13MW如何使用?
问题描述:
RE48AMH13MW如何使用。

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

本视频介绍RE48AMH13MW使用详解,具体包含继电器RE48AMH13MW概述,尺寸和安装接线,操作按钮位置和功能以及时序图 RE48AMH13MW多功能型延时继电器适用于需要频繁修改和设置延时时间的场合。支持面板安装和卡导轨安装,计时范围从1.2秒到300小时,一共有14个档位可以选择。电源电压交直流24V到240V都可以使用。φ39大透明时间设置旋钮,设置简单明了,2组继电器输出,R1继电器可以设置为瞬时动作。