我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV310如何实现端子启动自带旋钮调速?

问题描述:
ATV310端子启动自带旋钮调速设置。

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV310如何实现端子启动自带旋钮调速:

在--00状态下长按模式键直到左边3个灯循环闪烁,长按退出键直到左侧3个灯同时闪烁,按下旋钮然后旋旋钮到conf,按下旋钮旋旋钮到FULL,按下旋钮旋旋钮到400-,进入后设置401为183,406为02,407为01,然后按退出键到--00,长按退出键到3个灯循环闪烁即可。