我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器的F621(运行时间报警)设置为0,继电器的功能设置为42(运行超时)时,继电器将如何动作?

问题描述:
ATV212变频器的F621(运行时间报警)设置为0,继电器的功能设置为42(运行超时)时,继电器将如何动作

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器的F621(运行时间报警)设置为0,继电器的功能设置为42(运行超时)时,变频器一上电,继电器就会动作。