我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22停机模式如何设置?

问题描述:
ATS22停机模式如何设置?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22与ATS48不同,没有专门设置停机模式的参数;ATS22停机模式的选择与几个参数SSC(起停控制)、 SPCU(起停电压控制模式)、dEC(减速斜坡时间)相关;

力矩软停时需把SSC设置为On、并且要设置一个合适的减速斜坡时间dEC;

电压软停则需把 SSC设置为oFF、SPCU选择合适的控制模式、减速斜坡时间dEC也要设置合适;

自由停车时只需把减速斜坡时间dEC设置为FrEE即可。