问题描述:
为什么ATV610变频器设置为通讯给频率,端子启停,低速设置为10HZ,通讯正常,短接24V 和DI1提示RDY变频器不运行?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610通讯给定频率时,变频器上电后如果没有通讯给定频率,寄存器存储的频率未知,虽然有低速频率,变频器斜坡前给定频率未知的,端子启停变频器时,导通DI1变频器提示RDY。需要在上电后通过通讯给定变频器一个频率再启动变频器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610通讯给定频率时,变频器上电后如果没有通讯给定频率,寄存器存储的频率未知,虽然有低速频率,变频器斜坡前给定频率未知的,端子启停变频器时,导通DI1变频器提示RDY。需要在上电后通过通讯给定变频器一个频率再启动变频器。
是否有帮助?