ATV212 F732设置为0,本地上下键给速度10HZ,变频器断电后重启,给定频率又变成了0HZ,频率给定怎么不能保存
问题描述:
ATV212 F732本地/遥控键设置为0允许记忆,本地上下键给速度10HZ,变频器断电后再上电启动,给定频率又变成了0HZ,频率给定怎么不能保存?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212变频器F732设置为0允许记忆,本地上下键给速度后,需要按下Enter键,变频器断电后再上电启动,速度给定才能保存,否则保存的是上一次保存的速度值。例如ATV212变频器F732设置为0,上电时上一次保存的速度给定是10HZ,本地上下键修改为20HZ,电机会以20HZ运行,如果这时直接断电再启动,频率给定是10HZ;如果按下Enter再断电启动,频率给定是20HZ,
注意,变频器第一次上电或者恢复出厂设置后,上下键频率给定不需要点ENT就会被系统保存。
是否有帮助?