我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器IGBT测试如何做,带电机与不带电机IGBT测试有什么区别?

问题描述:
ATV610变频器IGBT测试如何做,带电机与不带电机IGBT测试有什么区别?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器IGBT测试有两种:带电机的IGBT测试和不带电机的IGBT测试。

带电机的IGBT测试步骤如下:

不带电机的IGBT测试步骤如下:

上图显示OK都是检测正常的结果。如果诊断结果为非OK,那说明是有故障状态存在。

带电机和不带电机IGBT测试区别如下:

带电机的IGBT测试检测的是IGBT+电机电缆+电机绕组一起的状态。不带电机IGBT测试只检测IGBT的状态。

推荐测试流程如下:先连接电机电缆,做带电机IGBT测试;如果测试结果非OK,再断开电机电缆,做不带电机IGBT测试。不带电机IGBT测试结果为非OK,那就表明变频器IGBT有故障,请维修变频器;测试结果为OK,那就表明变频器没问题,请检查电机端的问题。

请注意,下图情况并不是变频器有问题,而是变频器没带电机导致。如果变频器没有接电机,带电机的IGBT诊断结果就是非OK,6个IGBT状态都是开路。