我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22两线制起动和三线制起动与和ATS48有什么区别?

问题描述:
ATS22和ATS48的起动方式两线制和三线制起动,这两个系列的软启动器的两线制起动和三线制起动有什么区别

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

两者起动接线没有区别,区别在于两线制起动和三线制起动是否需要设置参数,ATS22默认是两线制起动,LI2RUN,可以将LI2设置为STRT,就可以三线制起动;ATS48的两线制起动和三线制起动只需要通过外部接线判断,不需要设置参数。