我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48预热功能中,参数IPR预热百分比对应的是什么?

问题描述:
ATS48预热功能中,参数IPR预热百分比对应的是什么?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

预热功能是ATS48通过控制触发可控硅的导通时间(半个波形内)来实现的,IPR的百分比是对应的不同导通时间(半个波形内可控硅的导通时间),见下表。与电机额定电流In的设置没有任何关系。

Ipr(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
导通时间(ms) 0 1.76 1.96 2.22 2.48 2.74 2.99 3.24 3.48 3.72 3.96

从上表可看到,哪怕设置到最大,导通时间也是相对很短的,这么短的一段波形是不足以驱动电机转动的。同时因为这段时间极短,这段波形类似变频器输出脉冲方波,用普通互感器是测量不出来的,需要用霍尔元器件才能测量。

因为导通时间与电源波形有关,所以手册中会有这么一段警告(因为频率有变化,半波的周期就有变化)