我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器通过Modbus通讯协议读取电机电流值的地址和单位分别是什么?

问题描述:
ATV610变频器通过Modbus通讯协议读取电机电流值的地址和单位分别是什么?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610系列变频器读取电机电流的Modbus地址为3204;15KW及以下读取的单位为0.01A,大于等于18.5KW且小于等于160KW读取的单位为0.1A,220KW及以上读取的单位为1A。