我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器R1故障继电器能否实现上电无故障时R1A和R1C是断开状态?

问题描述:
ATS48软起动器R1故障继电器能否实现上电无故障时R1A和R1C是断开状态?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器R1故障继电器状态通过参数设置不能取反,只能外加继电器取常闭点,当软起动器上电无故障时R1继电器由常开变成常闭,使外加继电器线圈得电,常闭点变常开点。