我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么施耐德变频器在使用通讯控制停车时,斜坡末端没有自动直流注入?
问题描述:
施耐德变频器在使用通讯控制停车时,为什么斜坡末端没有自动直流注入?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

这种情况一般出现在使用DSP402模式,通过通讯控制变频器启动停止时,这种模式下有几种停车方式,变频器也会有不同的响应。

“禁止运行(disable operation)”命令是对控制字CMD从16#000F写到16#0007,当参数DOTD=0,变频器自由停车,功率和转矩输出被立即切断;当参数DOTD=1,变频器斜坡停车,流程状态在停车过程中为“运行被允许(operation enabled)”,输出频率变为0后,状态变为“已送电(switched on)”,功率和转矩输出也会被切断。这两种情况,变频器在停机后处于未使能状态,没有功率输出,所以无法实现自动直流注入功能。此时即使自动直流注入功能被配置了,变频器也不会执行。

如果自动直流注入对于应用是必须的,可以使用“暂停(halt)”命令停车,对控制字写入16#010F,此时变频器还是处于“运行被允许”状态,但变频器会斜坡停机,自动直流注入会在斜坡末端执行,可以在这之后再发16#0007给控制字切断输出停机。