我们今天能为您提供什么帮助?

TM100C16RN等带N的PLC能代替之前不带N的型号吗?

问题描述:
TM100C16RN、TM100C24RN、TM100C40RN、TM100C32RN带N的PLC能代替之前不带N的型号吗?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器

解决方法:

M100系列不带N的小型PLC已经停产,新推出尾号带N的型号不能完全替代原型号。原型号不带N的M100高速计数器能力是2通道双相,4通道单相,最大100KHz,现在尾号带N的M100高速计数能力是1通道双相,2通道单相,最大60KHz。