我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic软件中,鼓的功能块%DR使用时,复位引脚R置1后,是否有步进数输出?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic软件中,鼓的功能块%DR使用时,复位引脚R置1后的状态

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert Basic软件中,鼓的功能块%DR使用时,复位引脚R置1后,当前为输出步骤0的状态。