HSC.VD在应用程序中使用说明
问题描述:
当利用HSC触发中断取值时,HSC.VD中的值在应用程序直接使用时,HSC.VD在比较指令中会出现偏差所属产品线:
Modicon M221; Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器; EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
把HSC.VD中的值赋值到寄存器中,在用寄存器中的值进行使用时不会出现偏差
是否有帮助?






是否有帮助?