我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我能在SoMachine Basic中对PTO进行仿真吗?
问题描述:
SoMachine Basic能否对PTO仿真

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

和PID功能块一样,您不能在SoMachine Basic中模拟PTO函数块。您将需要一个实际的M221硬件控制器来测试PTO功能