我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect v7.5恢复其他电脑备份的工程,运行后为何字体显示和备份前的工程不同?
问题描述:
Vijeo Citect v7.5恢复其他电脑备份的工程,运行后字体显示和备份前的工程不同

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这是因为操作系统缺少字体导致的。建议将之前电脑的字体库文件(C:\Windows\Fonts路径下)copy粘贴至新电脑C:\Windows\Fonts文件夹下,重新打开Citect软件,编译,再次运行即可正常显示。