我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect v7.1如何做到一个月保存一个趋势文件?
问题描述:
Vijeo Citect v7.1需要一个月保存一个趋势文件,周期填写1st编译报错,填写1一个文件中并不会记录一个月的趋势数据

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

中文版Vijeo Citect v7.1,希望一个月保存一个趋势文件,将趋势的周期选择未1st编译报错。

可以安装英文版软件,周期选择1st或者周期选择“星期一”,将文件数量*4,这样才可实现将一个月的趋势数据保存在一个文件中。