我们今天能为您提供什么帮助?

从其他电脑恢复了Vijeo Citect v7.5工程,为何运行时画面可以正常显示但是却无法打开页面进行编辑?

问题描述:
从其他电脑恢复了Vijeo Citect v7.5工程,页面全部无法打开,但是运行时画面可以正常显示

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

查看工程文件夹,基本页面的.ctg文件全部丢失导致页面无法打开进行编辑。由于之前备份的工程做过更新页的操作并且已经完全编译过,所以页面的.ctf和.rdb文件存在,工程可以正常运行。

建议重新备份工程,再到此电脑进行恢复。