Vijeo Citect v7.2以上版本精灵传递8个以上标签给超级精灵时如何改变弹出窗口的位置?
问题描述:
Vijeo Citect v7.2以上版本精灵传递8个以上标签给超级精灵,希望可以改变超级精灵弹窗的位置所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Vijeo Citect v7.2以上版本新增了函数AssMetadataWin(sPage, INT x, INT y, INT mode [,nAN]),使用此函数改变X,Y参数值可以指定弹出式窗口的位置。
填写精灵弹出超级精灵按钮的“元数据”选项,可以传递8个以上标签给超级精灵。
是否有帮助?