我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect v7.5在删除画面组态的控件时为何提示“不要删除保留的动态点”?
问题描述:
Vijeo Citect v7.5在删除画面组态的控件时提示“不要删除保留的动态点”,无法删除

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这是由于组态控件时将AN值改成了20以下的号码,AN20以下的号码为系统保留AN值。建议重新修改此控件的AN值为20以上,然后再删除此控件。