我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect SCADA 2016工程设置为网络模式,配置参数[LAN]SecureLogin后为何仍然无法写数值?
问题描述:
Citect SCADA 2016工程设置为网络模式,添加配置参数[LAN]SecureLogin=0后仍然无法写数值

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.1 及以上版本的软件安全性升高了,在网络模式下需要登陆用户名和密码或者添加配置文件的参数[LAN]SecureLogin=0才可以写数值。

但是Citect SCADA 2016添加此参数后仍然无法写数值,这是因为Citect SCADA 2016中取消了此参数,必须登入用户才可进行写操作。