我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect v7.5修改页面后更新页并编译工程,运行后页面为何仍然保持修改前的状态?
问题描述:
Vijeo Citect v7.5修改页面后更新页并编译工程,运行后发现页面并未更改过来

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect v7.5修改页面后更新页并编译工程,运行后发现页面并未更改过来。这是由于编译文件未被覆盖导致的。可以在“工程编辑器”中打开“工具”菜单中的“选项”,取消“增量编译”勾选,然后删除工程文件夹中此页面的rdb文件,最后重新编译工程并运行即可。