ATS48显示tbs是什么原因造成的?
问题描述:
ATS48在起动时会显示tbs所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48显示tbs是为了防止软启动器连续起动,导致电机过热。此参数是当电机转为自由停机时,软起延时起动的时间。
软启动器面板显示tbs,有2个原因:
(1)正常起动后,外部回路接线存在接触不良的情况,此时需要检查起动信号是否存在闪断的情况;
(2)软启动正常停机后,再次启动的时间小于tbs设置的值:
- 2 线控制时,在tbs设置的时间内, RUN 命令输入仍然有效,如果再次给起动命令,软启动器面板会显示tbs,tbs延时时间达到后,电机重新起动。
- 3 线控制时,在tbs设置的时间内,多次发送起动命令 ( 上升沿 ) ,软启动器面板会显示tbs,tbs延时时间达到后,电机重新起动。
是否有帮助?