我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器Modbus通讯是否有施耐德变频器的通讯扫描器类似的功能?

问题描述:
ATS48软起动器能否连续读取寄存器?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器Modbus通讯没有和ATV61/ATV71一样的通讯扫描器的功能,无法将地址不连续的几个寄存器映射到地址连续的寄存器上。而且ATS48不支持23功能码(读写多个寄存器),所以只能通过03和16功能码分别读写对应寄存器。

施耐德ATV系列变频器的通用Modbus地址是248,而ATS48的通用Modbus地址是127,可以通过这个地址来配置ATS48的Modbus从站地址,而且需要注意的是ATS48的Modbus参数默认是19200,8N1。