我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212继电器功能设置为10与36有什么区别?
问题描述:
ATV212继电器功能设置为10与36有什么区别?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器继电器功能可配置为故障,与故障相关的功能分配有:

10 变频器故障时动作

11 变频器无故障时动作

36 变频器故障时动作

37 变频器无故障时动作

10/11与36/37的区别体现在配合自动复位功能:

如果使用了自动复位功能,继电器设置为10/11,在出现了故障,自动复位尝试完成之前,继电器不指示故障;

如果使用了自动复位功能,继电器设置为36/37,在出现了故障,继电器立即指示故障,不论自动复位尝试是否完成。