我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器的面板如何设置为不自动锁定?

问题描述:
ATV610变频器的面板如何设置为不自动锁定?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器的面板默认在5min后自动锁定,需要同时按ESC(下图2)和Home(下图4)键解锁。

如果不需要面板锁定,可以在[我的偏好]-[LCD设置]里设置。具体步骤:[我的偏好]-> [LCD 设置]->[显示终端已锁定] KLCK设置为“no”。