我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器过电压报警和过电压故障的阈值是多少?

问题描述:
ATV212变频器过电压报警和过电压故障的阈值

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

过电压报警:

可以使用F626参数调整过电压报警阈值。默认情况下, F626=标称总线电压的140% 。

对于M3X结尾的变频器,在396V dc时发出警报。

对于N4结尾的变频器,在792V dc时发出警报。

且可以通过 两个继电器输出 (FL 和 RY-RC) 可以被设置常规报警或者常规报警取反来输出

过电压故障:

对于M3X结尾(220V供电)的变频器:直流母线电压达到420V dc,持续时间到达50ms,过压故障跳闸,会报OP1/OP2/OP3;直流母线电压达到440V dc,持续时间到达2ms,过压故障跳闸,会报OP1/OP2/OP3。

对于N4结尾(440V供电)的变频器:直流母线电压达到840V dc,持续时间到达50ms,过压故障跳闸,会报OP1/OP2/OP3;直流母线电压达到880V dc,持续时间到达2ms,过压故障跳闸,会报OP1/OP2/OP3。