ATV212变频器断电重启或故障复位输入上无法清除闪烁的“e”,该怎么办?
问题描述:
清除ATV212变频器通过断电重启或故障复位输入上无法清除闪烁的“e”的方法所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
通常情况下,ATV212变频器可以通过变频器断电重启或激活分配给故障重置的逻辑输入来清除闪烁的“E”。
但是,有时也会出现使用上述方法不能清除闪烁的“e”。 在这些情况下,尝试保持故障复位逻辑输入激活(保持输入24伏),同时变频器断电重启。注意:在恢复变频器的线路电压之前,请确保变频器的显示屏一直显示。当驱动器重新通电时,停用故障复位输入。就可以清除闪烁的“E”。
是否有帮助?