我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否可以使用限流器LA9LB920或GV1L3来提高GV3的分断能力?如果不行,该如何提高GV3的分断能力?
问题描述:
限流器LA9LB920或GV1L3能提高哪些产品的分断能力?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

不可以使用限流器LA9LB920或GV1L3来提高GV3的分断能力,只能用在GV2上。

GV3没有可以提高分断能力的限流器附件可以使用。

如果想提高GV3的分断能力,可以在GV3上端配置熔断器使用,可将系统的使用分断能力提高到熔断器的使用分断能力。